浏览常见问题解答

电气设备接地的作用及分类

发布日期: 04 十月 2012

"

电子电气设备接地的作用

电子电气设备接地的目的有二:一是出于安全的考虑,二是为了抑制外部的干扰和防止对外干扰.

(1)安全考虑

以确保人员和设备的安全为目的的接地称为""保护接地"",它们必须可靠地接在大地电位上。一般来说,电子电气设备的金属外壳、底盘、机座都要可靠接地。

2)抑制外部干扰考虑

电子电气设备的某些部位与大地相连可以起到抑制外部干扰的作用,例如静电屏蔽层接地可以抑制变化的电场的干扰,电磁屏蔽用的导线原则上可以不接地,但不接地的屏蔽导线时常会带来静电耦合而产生所谓的""静电屏蔽""效应,所以仍然应该接地为宜。

电子电气设备接地的分类

通常情况下,电子电气设备有许多需要接地的部位,由于电路的性质和接地的目的不同,所以必须加以严格区分,一般可以分成若干个独立的子系统,然后连接在一起进行总接地。从接地的性质看,把接地分为3大类:

(1) 保护接地

电子电气设备的金属外壳、底盘机座用良好的导体与大地连接成等电位,称为保护接地,它对电子电气设备的安全运行和维护人员的生命起到十分重要的保护作用。

(2) 屏蔽接地

为了抑制变化的电池场的干扰而采用多种屏蔽层、屏蔽体进行屏蔽,这些屏蔽物体都必须良好地接地,才能起到良好的屏蔽作用。

(3) 系统接地

要使电子电气设备能正常地运行和稳定可靠地工作,也必须处理好等电位点的接地问题,这类接地称之为系统接地。对于系统接地来说,由于工作性质和用途不同,又可分为信号地、模拟地、数字地、电源地、负荷地等。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。