浏览常见问题解答

UPS 电源蓄电池容量的选配方法

发布日期: 04 十月 2012

"

在UPS电源运行中,如发生市电中断;蓄电池必须在用户所预期的时间内向逆变器提供足够的直流能源,以便在带额定输出负载的情况下,电池电压不致降到所允许的最低临界放电电压以下.蓄电池实际可供使用容量与放电电流大小、工作环境温度、存储时间长短等因素有密切的关系,只有在充分考虑上述因素之后,才能正确选择和确定蓄电池可供使用容量与标称容量的比率。下面,介绍UPS电源蓄电池选用的主要方法和步骤。

根据最大放电电流确定蓄电池容量

当UPS规格型号、市电掉电后负载量和要求电池逆变维持的时间确定后,就可计算蓄电池放电时间的最大放电电流和电池的选用容量。电池最大放电电流:

I=P*COSφ/η*E*K

式中:P为UPS输出额定功率(VA);

   COSφ为负载功率因数(计算机类负载为0.7左右);

      η:UPS输出逆变器效率(0.85~0.9);

      K:电池放电效率(可取0.95);

      E为蓄电池组临界放电电压.

通常选用在规定的大放电率条件下的临界电压值,12V电池临界电压为10V,2V电池临界电压为1.67V,如果电池后备时间较长,电池实在小放电率情况下放电,则12V电池临界电压为10.5V,2V电池临界电压为1.75V.

再根据用户所确定的蓄电池组的后备供电时间,就可从蓄电池厂家提供的所选用的电池规格型号的放电曲线查出电池组的放电率,可用公式:

放电率=电池组的实际最大放电电流/电池组的标称容量

得出应该配置的电池的容量(AH).

例如:对于1台输出功率为100KVA的UPS,要求电池后备时间为20min,若UPS逆变器的工作电压是384V x 2(半桥电路),蓄电池由两组32块12V的电池组串联组成,如果把单块电池临界放电电压定为10V,两组32块电池组的临界放电电压为320 X 2,假定负载功率因数为0.8,逆变器效率为0.9,电池放电效率为0.95,于是最大放电电流为:

I=100 X 1000VA X 0.8/0.9 X 0.95 X 320 X 2 =146A

在要求电池后备时间为20min时,放电率为1.5C左右,于是电池选用容量应为100AH,这里得到的是计算值,具体选用时应选用厂家提供的电池规格中接近100AH的电池.

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。