浏览常见问题解答

如何设置Pelco 摄像头的移动检测功能?

发布日期: 04 十月 2012

"

        设置 Pelco 摄像头移动检测功能,请通过 Advanced View 用户界面设置,并遵循如下步骤:

        到Configuration / Shared Cameras / Sensors / Camera Motion,选择缺省的报警阈值并编辑:

        1.Alert State选择“Motion Detected”,并且选中Enable.(这是所有摄像头检测移动通用的设置)

        到Configuration / Shared Cameras / Masking,启用camera motion功能,并请确认:

        2.点击“apply motion mask changes”按钮来应用这些配置。

        请注意Pelco摄像头每30秒进行移动检测。(这是Pelco自身的设置)

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。