浏览常见问题解答

电池质量与使用中的常见问题(二)

发布日期: 04 十月 2012

"

1。电池容量不足

由于电池质量较差,虽然其初始容量可以达到设计额定值,但用了不久,其容量就显著下降,没有到规定的使用期,其容量已降至额定值的80%以下。造成电池容量不足的原因很多。其中,电池本身质量原因有:

1)正板删腐蚀变形或断裂;

2)电池原材料配置不当或不合格;

3)生产工艺条件控制不严;

4)正极活性物质软化脱落。

电池的使用条件和环境温度等因素有:

1)放电率过大;

2)环境温度过低;

3)环境温度高使寿命降低;

4)长期存储老化;

5)充电参数设置不当。

为了防止电池容量下降除了要正确使用与维护之外,当前技术先进的电池生产厂家已经开始采用4BS铅膏技术和无锑板栅合金技术。4BS铅膏技术可有效的防止电池发生早期容量下降,而无锑板栅合金技术可改善板栅与活性物质之间的界面结构,提高电池的充电接受能力。

2。电池浮充电压均匀性差

在正常情况下单块电池的浮充电压与整组电池的平均值之差应不>50mV,造成浮充电压均匀性差这一现象的主要原因是生产工艺问题。

为了提高电池浮充电压均匀性,在生产过程中应该严格控制每道工序的偏差。

3。热失控

电池使用维护不当,致使恒压充电期间就会出现一种临界状态,此时电池的充电电流及温度会发生一种积累性的相互增强的作用,轻者会使电池槽变形,缩短电池寿命,重者还会殃及到整个电源系统的安全。

造成热失控的原因是多方面的:

1)电池内部发生气体复合反应(这本身就是热反应)使得电池温度升高,进而使浮充电流增加,析气速度加快,复合反应加剧;

2)电池本身是“贫液”式和紧装配结构设计,使电池内部散热困难;

3)电池环境温度过高,在较高温度下,温度每升高1度,单块电池电压下降约3mV,浮充电流相应增加,使电池温度进一步升高。

4。排气阀失效

排气阀有故障时其开阀压力就会发生变化,开阀压力增大时会引起电池槽变形,开阀压力变小时失水量就大,长此下去,会给电池组的均匀性带来不良影响。

排气阀失效的主要原因是生产用料和生产工艺问题。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。