浏览常见问题解答

什么是分贝?注意分贝不是噪声专用的!

发布日期: 04 十月 2012

"

人们日常生活中遇到的声音,若以声压值表示,由于变化范围非常大,可以达六个数量级以上,同时由于人体听觉对声信号强弱刺激反应不是线形的,而是成对数比例关系。所以采用分贝来表达声学量值。

所谓“分贝”是指两个相同的物理量(例A1 和A0)之比取以10为底的对数并乘以10(或20):N = 10lg(A1/A0)

分贝符号为“dB”,它是无量纲的。式中A0 是基准量(或参考量),A是被量度量。被量度量和基准量之比取对数,这对数值称为被量度量的“级”,亦即用对数标度时,所得到的是比值,它代表被量度量比基准量高出多少“级” 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。