浏览常见问题解答

如何调节Smart机器的高低电压转换点

发布日期: 04 十月 2012

"

利用超级终端可以调节Smart机器的高低电压转换点,Smart机器出厂默认的高低电压转换点分别是253V和208V.这个值可以通过超级终端进行调节,高电压转换点最高可以调节到265V,低电压转换点最低可以调节到196V.具体调节的方法如下:

1,用原装的串口线把要调节的UPS和一台电脑通过串口连接。

2,打开超级终端,设置端口属性分别是:每秒位数:2400,数据位:8,奇偶校验:无,停止位:1,数据流控制:硬件。

3,设置好以后选择“确定”,会出现空白的界面,在键盘上同时“Shift+y”键,空白的界面上会出现大写的“SM”表示通讯已经建立。

4,此时在键盘上输入字母“l”,会出现208,此时按减号键后在按“l”,会出现204,继续上面的操作,直到调节到196或者其他你希望设置的值为止。

5,在键盘上输入字母“u”,会出现253,此时按“Shift和+”键后出现257,继续上面的操作,直到调节到265或者其它希望设置的值为止。

 

 

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。