浏览常见问题解答

如何复位PX2 UPS液晶显示屏的密码

发布日期: 30 十一月 2012

PX2系列UPS,包括48K和160K两款,液晶显示屏密码复位方法与一代产品不同.

复位方法如下:

一 用IE浏览器登陆网卡界面。

二 在Administration菜单,选择Local Display->Display Password->New Password,Confirm Password,输入新的密码。如果不需要密码,保持空白。



三 正常log out出网卡界面,复位完成。

 

 

 

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。