浏览常见问题解答

使用标准PS2键盘与AP5201或AP5202连接到SUN服务器时,如何使用SUN服务器键盘特有的键盘命令?

发布日期: 04 十月 2012

"

        一些SUN服务器特殊的键盘命令无法在标准PS2键盘上使用。当用户将SUN服务器连接到AP5201或者AP5202,KVM只能连接标准PS2键盘,但是只要使用了SUN服务器专门的线缆(AP5251或者AP5252),这些特殊键盘命令仍然可以被使用,他们被转移到了如下键盘组合:

PS2 -- Sun
Ctrl (T) -- Stop
Ctrl (F2) -- Again
Ctrl (F3) -- Props
Ctrl (F4) -- Undo
Ctrl (F5) -- Front
Ctrl (F6) -- Copy
Ctrl (F7) -- Open
Ctrl (F8) -- Paste
Ctrl (F9) -- Find
Ctrl (F10) -- Cut
Ctrl (1) -- <Mute>
Ctrl (2) -- <Volume Down>
Ctrl (3) -- <Volume Up>
Ctrl (4) -- <Sleep>
Ctrl (H) -- Help

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。