浏览常见问题解答

PowerChute Business Edition 或PowerChute Network Shutdown 不能关闭停留在登陆界面的Windows系统

发布日期: 04 十月 2012

"

        如果您的系统是Windows Windows Server 2003,Windows XP Professional x64 版本,或者Windows 2000 SP3及以后版本,那么当系统被停留在登陆界面(用户名/密码输入屏幕),由于市电故障或者执行计划关机任务时,PCBE和PCNS软件都不能将该Windows正常关闭。这是Windows的一个特性。

        正常情况下,当输入CTRL+ALT+DEL 进入登陆界面后,在30秒内没有任何的键盘输入数据,系统将自动转回到CTRL+ALT+DEL 锁屏状态。

        在管理工具的本地安全策略中的安全选项,不要启用“交互式登陆:不需要按CTRL+ALT+DEL ”,并且不要将系统停留在登陆界面。

        如果你正在使用Windows XP Professional x64 版本,并且没有加入到域,下面的步骤可以 启用CTRL+ALT+DEL锁屏功能:

        在运行中输入gpedit.msc ,“本地计算机”策略-计算机配置-管理模板-登陆中,启用“Always use classic logon”选项。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。