浏览常见问题解答

网络管理卡产生system:detected an unauthorized user attempting to access the webinterface from <ip-address>报警的原因

发布日期: 04 十月 2012

"

最有可能的原因是:

1,这个错误是由于有人尝试登陆网络管理卡并且失败,网卡会记录下尝试登陆主机的源IP地址。这可能是由于有人错误的登陆到了管理端口或者输入帐号密码的时候出现了拼写错误。

2,可能是由于安全/防毒程序扫描网络端口,这也有可能生成该错误,并且这类原因导致的报警往往在有规律的固定周期内发生。

3,如PowerChute客户端的SNMP 服务器注册到网络管理卡,如果出现错误也将被记录。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。