浏览常见问题解答

如何通过ftp方式升级 APC 网络管理卡的固件?

发布日期: 04 十月 2012

"

您从APC网站下载的固件为可执行文件,您可直接运行该文件来升级网卡、PDU、EMS等设备的固件版本。但某些时候,这种方式可能不能完成升级,您需要ftp方式手动升级固件。

请按照下面步骤来手动升级固件。

1. 从APC网站www.apc.com/tools/download下载最新固件,然后用工具winzip,winrar打开该文件,或简单运行该文件,您会在该文件所存目录下得到bin文件。
例如可执行文件为:""apc_hw02_aos355_sumx355.exe""

您会释放出3个bin文件,比如:
apc_hw02_aos_202.bin
apc_hw02_aos_355.bin
apc_hw02_sumx355.bin
然后保存这三个文件在一个临时目录如:C:\temp

转到windows命令行,将工作目录切换到您保存三个bin文件的临时目录下,ftp方式登陆到网卡。

运行命令""ftp ip 地址"" ,此IP地址为您要升级的网卡的IP地址。

2. 成功登陆后,输入 ""bin"" 切换到二进制模式。然后首先传输aos固件。

**注意如果当前固件版本高于2.1, 您不需要传输apc_hw02_aos_202.bin ,否则您需要传输2个aos文件。

传输命令如下: 
ftp> put apc_hw02_aos_XXX.bin (XXX为下载固件的版本号)

文件传输完成后,输入""bye""注销。

等待45-60秒,网卡会重启。

然后您需要传输application固件,命令如下:
ftp> put apc_hw02_sumx_XXX.bin (XXX 为下载固件的版本号)

文件传输完成后,输入""bye""注销,45-60秒后网卡会重启。

这样,固件升级就完成了。


"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。