浏览常见问题解答

网络管理卡发送邮件标题的时间显示不对

发布日期: 04 十月 2012

"

APC网络管理卡(AP9617/AP9618/AP9619/AP9630/AP9631/AP9635)都可以发送邮件报警通知。如果发现收到的邮件标题显示的发送时间不对(可能偏差25小时),可以按照以下方法来解决:

1、登陆到网卡的浏览器界面,Administration-General-Date & Time-mode 检查时间设置,如果时间设置为手动(Manual), 您可能会看到发送的邮件标题时间不对的问题。

2、如果时间设置为手动,请更改时间设置为Synchronize with NTP Server(和NTP服务器同步),并在Primary NTP server(主NTP服务器)中填写一个任意IP地址,如果您没有确切的NTP服务器。选择时区为:+8:00 hours(Beijing, Hong Kong),  然后用鼠标点击Apply(应用)按钮。这个步骤主要是为了更改时区。

3、重新修改时间配置为手动manual,并注意时间是否正确。点击Apply应用。

4、重新测试邮件。

5、如果依然有问题,请联系APC技术支持。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。