浏览常见问题解答

我有一台RT20K的UPS经常报"Bypass Not Available Input Freq/Volt out of Range "请问是什么原因,该如何解决.

发布日期: 04 十月 2012

"

对于RT15/20K的机器当机器有""Bypass Not Available Input Freq/Volt out of Range""这样的报警时,主要是因为频率或电压超出旁路可接受的范围,UPS处于在线状态时出现此信息.此时机器不能转旁路运行.

解决的方法:

请测量市电的输入电压和频率,如果是频率超过机器的频率限制,请改善市电的输入频率.如果是输入的电压过高或者过低可通过调节输入电压的方法来减少报警情况的发生.具体调节的方法是测量市电输入电压的值来选择改变输出电压的具体值.

机器出厂默认的输出电压是230V,当市电输入电压低时,如输入电压低于220V时,可把机器的输出电压调节到220V;当市电的输入电压高时,如输入电压高于240V时,可把机器的输出电压调节到240V.此参数调节可以解决或者减少机器报警情况的发生.

如果输入电压是经常高低不定的变化的,那么此方法将受到相应的制约.根本的解决方法是改善市电的质量.

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。