浏览常见问题解答

在APC UPS系统中使用电池的类型

发布日期: 04 十月 2012

"

APC UPS系统使用阀控式密封铅酸(VRLA)电池。

VRL。A电池依靠氢和氧化合发电,在正常操作的情况下排出极少量的氢。正常室内通风足以清除所有氢,所以并不需要加强通风。在VRLA电池中电解质不是液态的,而是固定化的。最常见的技术,称为玻璃纤维毡吸附(AGM)采用一种高度多孔、有吸附能力的微玻璃纤维毡来固定电解质并阻止其泄露。使用AGM技术的VRLA电池即使出现裂痕或空洞也不会导致可测量的电解质泄漏。因此遏制VRLA电池泄漏没有意义

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。