浏览常见问题解答

我的SmartUPS有时升压或者降压灯会亮,是什么原因,该如何解决?

发布日期: 04 十月 2012

"

Smart系列在线互动式的UPS没有稳压功能,但是此机器有智能调压的功能,在输入电压低或者高时,UPS会启动智能调压的功能,把输入电压调高或者降低12%作为输出电压。当智能调压功能开启时,UPS的调压灯就会亮。

解决的办法:

1、调低机器对于市电的灵敏度。

在机器背后有一个调节机器对于市电灵敏度的小绿灯,用笔尖点绿灯旁边的小孔来调节绿灯的亮暗状态。绿灯有三个状态:亮、暗、灭,灵敏度依次降低。

2、调宽UPS在市电状态下工作的电压范围。

UPS出厂默认的市电电压范围是208V~253V,可以调节的最大范围是196V~265V。当把这个范围扩大后也会解决调压灯亮的这种情况。

具体调节市电工作电压范围的方法请联系APC技术支持,联系电话:8008100160

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。