浏览常见问题解答

如何连接ISX Central的电源线和网络线缆?

发布日期: 30 十一月 2012

背景:ISX Central有三种不同规格的产品:基本版,标准版和企业版

基本版和标准版产品具有单独电源接口,企业版具有双路冗余电源接口。基本版和标准版产品具有1U高度,企业版具有2U高度。

  下图给出了ISX Central服务器的后视图片,指明电源以及网络线缆应该如何连接。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。