浏览常见问题解答

是否可以将Netbotz V3系列的摄像头(NBPD0160)使用在Netbotz V2系列主机上?

发布日期: 04 十月 2012

"

背景:

Netbotz V2 主机:Netbotz 500和Netbotz 420

Netbotz V3 主机(下一代Netbotz):Netbotz机架式主机450,Netbotz壁挂式主机 455,Netbotz机架式主机550

答案: 不可以。下一代Netbotz摄像头必须配合下一代Netbotz主机使用,然而,Netbotz V2系列的摄像头(NBPD0121)可以使用在下一代Netbotz主机上。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。