浏览常见问题解答

网络管理卡(AP9617, AP9618, AP9619, AP9630, AP9631)帐号自动退出的时间设置

发布日期: 04 十月 2012

"

帐号自动退出的时间缺省是3分钟,它可以在1到10分钟之内进行改变。

帐号自动退出功能可以在Administration 标签栏中的Security 菜单下的Auto Log Off选项设置,可以通过下拉选项来设置时间。

注意:如果改变了帐号自动退出时间值,需要退出管理界面后,新的设置才能生效。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。