浏览常见问题解答

如何设置PowerChute Business Edition的邮件功能?

发布日期: 04 十月 2012

"

1.首先通过浏览器(如:Internet Explorer)登陆 PowerChute Business Edition 代理。例如:http://159.215.124.252:3052 (如果您安装Agent代理的计算机IP地址为:159.215.124.252)

2.选择 界面左面的 Protected System(保护系统) 下面的 System Settings(系统设置),

E-mail Settings(电子邮件设置)

Server Name(服务器名称): SMTP邮件服务器的IP地址或主机名,注意该邮件服务器在发送邮件时候不能有密码验证
Acount Number(账号)    :发送邮件的From地址   

3.选择界面左面 Events(事件)下面的 Actions(操作)选项,出现下面的界面:

   第一列是事件,每个事件可以执行5个动作:

   Logging     (纪录)  将发生的动作纪录到事件纪录文件中
   Notification(通知)  发消息给用户 
   E-mail      (电子邮件) 发电子邮件通知用户
   Command File (命令行文件)执行一个命令行文件 
   Shutdown     (关闭)  安全关闭操作系统

  选择希望发送邮件通知的事件,启用邮件功能即可。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。