浏览常见问题解答

如何设置网络管理卡的邮件功能?

发布日期: 04 十月 2012

"

当APC智能附件如网络管理卡,开关型PDU,EMU,EMS 检测到有报警时,它可以使用Simple Mail Transfer Protocol(SMTP协议)向系统管理员发电子邮件(Email)。为了使用这一功能,要求完成以下设置:
  .Domain Name Service (DNS) server的IP address;
  .一个发送邮件不需要密码验证的SMTP Server以及From Address setting for SMTP;
  .最多四个接收者的EMail地址.

1.DNS server:   如果 DNS 参数没有正确设置,则网络管理设备不能发出Email。具体设置方法是,在网络设备的浏览器界面中,Adminstration-Network- DNS -Servers选项中设置相应的DNS域名解析服务器的IP地址或主机名。通常,使用的DNS server与Web/SNMP Management Card应位于同一个网段上(segment),或者位于附近的网段上。设置完成后,我们建议做测试来检测是否DNS能正常解析。在浏览器页面,Adminstration-Network- DNS -Test,选择Query type 为 By host,在Query Question中填写网络中任意计算机主机名,点击“test”按钮,观察是否可以解析出该机算机的IP地址;选择Query Type为By IP,在Query Question中填写网络中任意计算机的IP地址,点击“test”按钮,观察是否可以解析出该机算机的主机名。双向测试通过后,则表明DNS设置正确。

2.SMTP设置:在网络设备的浏览器界面中,Adminstration-Notification-Emial-Server ,填写正确的SMTP邮件服务器的IP地址或主机名,注意该邮件服务器在发送邮件时候不能有密码验证,否则网络管理设备不能发送邮件。在From Address中填写发送邮件的From地址。

3.Email接收者设置(Email recipients): 浏览器界面中Adminstration-Notification-Emial-Recipients,点击Add Recipients来输入邮件接收者的邮箱。最多可以设置4个接收邮箱。Email只能发送字符消息(text messages)。 Send via 选择通过Web/SNMP Management Card的SMTP server(Local SMTP Server选项)发送,或直接发送到接收者的SMTP server(Recipient's SMTP Server选项)。

当Recipients设置完成后,可使用Email Test选项测试功能是否正常。在浏览器界面中Adminstration-Notification-Emial-Test ,选择接收者邮箱进行测试,看是否可以收到邮件。

邮件功能设置完成后,可以在浏览器界面Adminstration-Notification-By Event或Adminstration-Notification-By Group来设置具体什么事件发生时发送邮件。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。