浏览常见问题解答

瓦特和VA之间有什么不同,这些术语怎样在特定的电力保护设备中使用?

发布日期: 04 十月 2012

"

简介:本文档用于解释瓦特和VA之间的区别和这些术语在特定的电力保护设备中怎样用对怎样用不对。许多人对描述UPS负载大小时使用的瓦特和伏安(V-A)的区别感到疑惑。


背景:电力中的瓦特是设备消耗的真实功率。伏安称作""视在功率"",是加到设备的电压乘以设备产生的电流。


瓦特和VA指标各有用处和目的。瓦特指标决定了从电力公司取得的真实功率和设备产生的热负荷。VA指标用于评估线路和断路器的规格指标。


对于一些类型的电器负载,比如白炽灯,VA和瓦特指标完全相同。然而,对于计算机瓦特和VA指标可能明显不同,VA指标总是大于或等于瓦特指标。瓦特对VA的比值叫做""功率因数"",用小数(例如0.7)或百分比(例如70%)表示。


UPS的功率指标有瓦特指标和VA指标。通常UPS制造商只发布UPS的VA指标。然而,工业标准是瓦特指标接近VA指标的60%,这是常规负载时的标准功率因数。因此,假设瓦特指标是发布VA指标的60%是可靠的。如何避免评估失误当负载功率值核实以后,使用APC评估准则,或结合APC配置有助于避免这些问题。


设备铭牌通常使用VA指标,这就造成了很难知道确切的瓦特指标。如果使用设备铭牌指标来作选择依据,用户可能把系统配置得与VA指标一致,但是实际上已经超过了UPS瓦特指标。


因为负载的VA指标不会超过UPS VA指标的60%,也就不可能超过UPS的瓦特指标。因此,除非能高度肯定负载的瓦特指标,否则最安全的方法是保证负载铭牌的总指标低于UPS VA指标的60%。


这种保守的评估方法通常会造成UPS的规格过大,运行时间超出预期。因此如果想优化系统,请使用APC评估和互联网配置工具。


结论:计算机负载的功率消耗信息通常没有一种特定方式,这给UPS的选型造成困难。有可能配置的系统看起来大小合适,但实际上造成UPS过载。UPS的规格稍稍超过设备的铭牌指标,可以保证系统合适。超过的部分可以提供额外的UPS保障时间。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。