浏览常见问题解答

为什么SmartUPS接小负载时,upsAdvOutputCurrent中SNMP的读值显示0 A?

发布日期: 04 十月 2012

"

UPS Adv Output CurrentSNMP的读值反映了当前UPS输出给负载的安培

SmartUPS机器,如果连接到UPS的负载不到1安培,这个值显示0A。这是由于UPS能够准确测量小负载的能力。对于小负载来说,此指标的准确率低。对于较大负载,UPS将提供更准确的负荷值。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。