浏览常见问题解答

本文档说明Smart-UPS OL/RT 1/2KVA模块风扇的标准运行方式。

发布日期: 04 十月 2012

"

风扇为UPS进行强制风冷其速度与逆变器负载无关。风扇在下列情况时运行:

1)当UPSAC输入为电池充电。这包括在线操作、旁路操作和待机操作。

2)当UPS用电池放电

3)一般来说当电池充电或内部高温时,前部风扇随逆变器启动(无论市电供电还是电池供电)。当内部电源供电时,后部风扇启动。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。