浏览常见问题解答

Isolated Extension Cable (AP9825I) 安装及使用指南

发布日期: 04 十月 2012

"

一、AP9825I使用要求及注意事项

1、AP9825I不能单独使用,只能和APC UPS标准通讯线(如940-0024C,940-0020B,940-0023A)共同串接使用,可支持智能信号(Smart Signaling)或简单信号(Simple  Signaling)。

2、当AP9825I与智能信号线(如940-0024C)共同使用时,在AP9825I的服务器端(Server End Unit)需要外接24VDC直流电源(APC产品编号为AP9505I);当AP9825I 与简单信号线(如940-0020B或940-0023A)共同使用时,在AP9825I的服务器端(Server End Unit)及UPS端(UPS End Unit)均需外接24VDC直流电源(AP9505I)。请注意,AP9825I销售时只提供一个24VDC直流电源,故使用简单信号时你需要单独订购AP9505I。

3、AP9825I在销售时提供一条长15米的五类双绞线(RJ45 Cat 5 Cable)。如果你的计算机离UPS的距离较远,可自己做带RJ45插头的双绞线,最长不能超过100米。

二、AP9825I安装方法


1、服务器端的安装。将APC UPS标准通讯线与AP9825I的Server End Unit连接,标准通讯线(如940-0024C,940-0020B,940-0023A)与服务器的RS232串口连接,同时连接24VDC直流电源AP9505I(将AP9505I的输入接到可靠的交流源,否则AP9825I可能会因为无直流输入而不能正常工作)。

2、UPS端的安装。将AP9825I附带的线缆分别连接AP9825I的UPS End Unit端和UPS的RS232串口。如果此时AP9825I欲与APC简单信号线(如940-0020B, 940-0023A)共同使用,则在AP9825I的UPS End Unit应有24VDC直流输入AP9505I。

3、用五类双绞线连接AP9825I的Server End Unit端。安装至此完毕。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。