浏览常见问题解答

APC Netbotz Rack Access PX HID -AP9361简介

发布日期: 04 十月 2012

"

  APC Netbotz机柜门禁系统PX HID (AP9361) 提供了用户对机柜访问的安全监控管理功能。它可以基于网络来进行管理。  APC Netbotz机柜门禁系统PX HID 提供如下特性:
  *  对人员访问机柜进行电子化的监控
  *  为每个用户制定机柜访问计划进度
  *  远程打开或者关闭机柜门锁
  *  门锁打开报警(如果机柜门打开时间超出系统设置的时间,就会产生报警)
  *  预定的开锁事件
  *  报警灯镜像功能
  *  事件日志及管理界面可以通过Telnet, FTP, SSH , SCP, 串口连接或者Web界面进行访问
  *  可以按照事件种类和严重级别进行SNMP 陷阱通知及邮件通知功能
  *  支持Syslog服务器
  *  设备访问登陆支持安全加密
  *  支持作为Netbotz主机的共享传感器盒
  *  读卡机支持RADIUS认证
  *  HID卡兼容性(HID 125kHz proximity technology: H10301, H10302, H10304, Corp1000)
 
        产品相关组件为:

    AP9361: Netbotz Rack Access PX HID

    选件:

    AP9324 : 报警灯(每管理器配置一个)

    AP9370-10 :10 片HID卡(每个设备最多支持20片卡)

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。