浏览常见问题解答

如何恢复AP5201/AP5202的缺省密码?

发布日期: 04 十月 2012

"

  AP5201/AP5202模拟KVM共有2级密码,分别是管理员帐号密码和最多4个用户的帐号密码,它们之间都是独立的。只有通过认证的用户才可以使用KVM来控制服务器。

  注意:为了安全性考虑,应该为四个用户分别创建帐号密码,否则如果有任意的用户帐号密码为默认的空白,那么未经授权的人员在不用输入帐号密码的情况下就有可能登陆到系统进行控制。

  如何恢复丢失的密码:

1. 关闭KVM电源。

2. 打开KVM设备外盖,用跳线短接""Restore Default Password""接头。

3. 在跳线短接的情况下打开KVM设备电源,并等待前面板指示灯不再闪烁后将其关闭。

4. 取出跳线,恢复""Restore Default Password""接头为打开状态。

5. 再次开机后,之前的帐号密码将被清除,即可使用默认帐号密码登陆OSD菜单。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。