浏览常见问题解答

Netbotz V3 可以支持的IP camera

发布日期: 04 十月 2012

"

目前Netbotz v3(NBWL0455, NBWL0456, NBRK0551)可以支持以下Pelco IP 摄像头:

-Pelco IP摄像头: Camclosure Fixed Location 110

-Pelco IP摄像头: Camclosure Pan Tilt Zoom SD4N-W0

这些摄像头可以从Pelco 中国公司购买。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。