浏览常见问题解答

一些通过身份验证服务器进行验证登陆的用户可能无法正常的登陆InfraStruXure Central 5.x 控制台

发布日期: 04 十月 2012

"

  当使用身份认证服务器,登陆ISX Central 5.0对用户帐号搜索时的基数会有限制。如果使用了身份认证服务器后,搜索基数为10000用户。所以您可能会遇到使用正常的用户帐号登陆却得到“无效的信任状”的错误信息导致无法正常登陆。此类错误可能会偶然出现而并非必然。

  为解决此问题,应该设置更多的搜索的基数,且他们都少于10000用户。

  提示:可以使用多个身份认证服务器,而每个服务器的搜索的基数都少于10000用户。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。