浏览常见问题解答

如何处理从ISX Central导出摄像头剪辑时产生导出失败信息的问题

发布日期: 04 十月 2012

"

        当使用ISXC尝试将视频监视剪辑文件导出到“我的文档”文件夹时(例如C:\Documents and Settings\myname\My Documents)。可能会收到导出失败的信息,这是由于Java的程序Bug导致无法将文件写到一些特殊的Windows文件夹。

        参考信息如下:(http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4939819)

        为避免该问题,最简单的方法就是将文件存储到其他文件夹。这个问题将影响ISX Central 5.0.x 和 5.1版本。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。