浏览常见问题解答

使用ISX Central对Netbotz设置了空白的管理员密码,可能导致通信问题。

发布日期: 04 十月 2012

"

        如果通过ISX Central的Netbotz Appliance 配置中的用户设置,将设备的管理密码在编辑用户信息时删除或者清空,那么ISX Central和Netbotz主机的通信将丢失。ISXC不能使用空白密码与Netobtz主机进行通信。

        为解决这个问题,每个Netbotz主机都需要通过Advanced View进行直接的登陆,并对管理员帐号密码进行修改。同时也应该编辑ISX Central的Netbotz Appliance 信任状以确保密码修改后的一致性。信任状信息里包括了ISXC与Netbotz 主机通信时使用的帐号密码,这些信息必须与Netbotz主机的信息相匹配。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。