浏览常见问题解答

AP9361 (Netbotz Rack Access PX - HID) 可以安装在 VX 机柜?

发布日期: 04 十月 2012

"AP9361 (Netbotz Rack Access PX - HID)不可以安装在 VX 机柜,它只能安装在SX 机柜,且一个AP9361只能控制一个SX机柜。"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。