浏览常见问题解答

为何ISX Central会不能添加在全部IP范围内使用默认帐号密码的Netbotz主机?

发布日期: 04 十月 2012

"

  如果我们在ISX Central的服务器管理设置-->Netbotz Appliance 信任状中设置了一个地址范围的非默认密码信任状,ISX Central将只用它作为在该地址范围内添加所有设备的信任状。

  举例说明,如果Netbotz设备的地址是192.168.1.100,并且它使用默认的帐号密码netbotz。在ISXC 5.0中设置了关于192.168.*.* 范围内、帐号密码为apc的信任状,那么系统将只使用这个特定的信任状作为连接任何192.168.*.* 范围内设备的依据,包括对192.168.1.100。

  为了解决这个问题,要么针对192.168.1.100再添加一条特定的信任状信息,或者将192.168.1.100的帐号密码进行修改以匹配系统已有的信任状信息。如上面的例子,我们可以考虑将设备的帐号密码修改为apc/apc。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。