浏览常见问题解答

EMU(AP9340)/EMS(AP9320)/Netbotz 系统可以和PCNS关机软件配合使用在环境异常时候安全关闭服务器吗?

发布日期: 04 十月 2012

"

目前AP9340/AP9320/Netbotz还不能直接和PCNS配合来实现安全关闭服务器。 AP9340/AP9320/Netbotz 可以监测环境相关事件并在报警发生时候通知用户,但还无法和PowerChute Network Shutdown通讯以触发服务器安全关机。然而,如果UPS上安装有网络管理卡(AP9618 或 AP9619),您可以将AP9340/AP9320/Netbotz 上的继电器信号输出接到 AP9618或AP9619的干结点输入上,然后定义AP9340/AP9320/Netbotz 的报警输出到继电器输出上。当报警发生时候,其继电器输出会基于您的配置打开或关闭,从而触发AP9618/AP9619上干结点打开或关闭。 当 AP9618 或 AP9619干结点输入状态改变,可以触发安装有PCNS的服务器关机。用户可以配置PCNS在干结点输入状态改变时触发关机。需要注意的是,PCNS关闭服务器的同时虽然也可以关闭UPS的电源输出,但由于关机是基于环境事件而非电源事件,服务器和UPS在环境报警清除后也不能自动重启,需要手动启动。 如果是电源事件导致关机,UPS可以在服务器关闭完成后自身关闭,电力恢复正常后,UPS会自动重启。然而如果是环境事件导致关机,UPS不会自动重启。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。