浏览常见问题解答

当升级ISX Central从4.1到5.0时,会将ISX Central的SNMP访问控制复位到缺省配置

发布日期: 04 十月 2012

"

  将ISX Central升级到5.0版本,所有的SNMP 服务配置都将被恢复至缺省状态。需要注意的是如果升级前SNMP服务是被禁用的,那么升级过后该功能仍然被禁用。然而如果升级前SNMP服务是被启用的,那么升级过后该功能仍然是启动状态,但是如果用户对它的配置曾经做过修改,这些设置将恢复到缺省状态。这个问题将在今后版本的升级过程中进行改善。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。