浏览常见问题解答

如何恢复新的英飞中央管理器InfraStruXure Central ?

发布日期: 04 十月 2012

"

在 Windows 机器上制作USB恢复盘

下载restore.iso 文件, 在windows系统上插入1GB (以上) USB 盘,释放文件ApcIsxCentralUsbFlashRestore_Win.zip到一个临时目录。打开命令行窗口,并将工作目录切换到那个临时目录,运行mkIsxCentralRestoreUsbKey.bat {iso image filename}.
如:mkIsxCentralRestoreUsbKey.bat c:\tmp\restore.iso
回答相关问题。


在Linux 机器上制作USB恢复盘

下载restore.iso 文件后*, 在Linux系统插入1GB (以上) USB 盘,释放文件 ApcIsxCentralUsbFlashRestore_Linux.tar.gz 到一个临时目录,打开命令行窗口并切换到那个临时目录,运行文件mkIsxCentralRestoreUsbKey.sh {iso image filename}.
例如: mkIsxCentralRestoreUsbKey.sh /tmp/restore.iso
回答相关问题

*请联系APC技术支持800-810-1060咨询下载文件,请注意必须有软件支持契约才可以获得APC技术支持。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。