浏览常见问题解答

不能通过串口连接到Netbotz v3 设备

发布日期: 04 十月 2012

"

Netbotz V3 设备通过USB连接但应该在windows 设备管理器中显示为一个串口。在连接Netbotz v3设备过程中,如果Windows设备管理器列表中没有添加一个串口设备,您可能需要下载驱动程序。

有2种方式可以得到驱动程序。第一, 将Windows连接在网络上可以自动下载补丁,这个补丁中可能包含有驱动。 另外,您也可以直接下载驱动。

USB供应商是FTDI. 驱动类型是VCP. 请访问他们的网站下载驱动:

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

特别提示:用户将需要下载最新的操作系统可兼容的FT232R驱动。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。