浏览常见问题解答

从哪里可以看到Symmetra LX UPS的主机序列号?

发布日期: 04 十月 2012

"

任何附件中都看不到Symmetra LX UPS的主机序列号,比如PowerView液晶显示屏或者网卡。

唯一可以看到主机序列号的地方是UPS的后背板,通常会有两个标签,型号开头为“SYAF”的是主机序列号。

注意:

PowerView中可以看到的序列号为它本身的序列号,和所有模块的序列号。

网卡中的可以看到的序列号为智能模块SYMIM5和功率模块SYPM4KI的。

 

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。