浏览常见问题解答

如何通过串口线升级APC网络管理卡固件(firmware)?

发布日期: 04 十月 2012

"

A.用终端仿真程序(HyperTerminal)登录到网络管理卡
  a.使用APC提供的通讯线940-0024C将运行终端仿真程序的计算机与安装Web/SNMP Card 的UPS连接。
  b.如该计算机上安装有PowerChute Business Edition软件,请停止其后台程序(APC PBE Agent)。
     c.建立连接(terminal session)。建议设置通讯参数为:2400bps,no parity,8 data bits, 1 stop bit and no flow control。修改通讯参数后,依次选择Call->Disconnect和Call->Connect,修改方生效。
  d.按回车键,输入用户名(缺省值为apc)和口令(缺省值为apc),则进入主菜单。

B. 启动XMODEM传输过程
  a.选择 Option3 - System
  b.选择 Option4 – File Transfer
  c.选择 Option2 - XMODEM
  d.按 YES 继续传输过程

C. 选择适当的传输速率2400。

D.依次进入超级终端(terminal program)传送菜单--发送文件子菜单,选择要发送的文件,例如apc_hw02_aos_361.bin,并以MODEM-CRC方式进行发送。

E.当传输过程结完成后,  网络管理卡将重启动。注意:重启动过程完成前,请不要取出网卡,否则可能导致此卡损坏。当网卡Status指示灯关闭并在20秒后变为稳定的绿色或缓慢闪烁的红色时,即意味着启动过程已完成。

F.重复以上步骤传输对应于UPS型号的文件如apc_hw02_sumx_358.bin或apc_hw02_sy_358.bin或apc_hw02_sy3p_358.bin。
       

        完成以上工作后,可进入菜单检查升级结果:System->File Transfer->Last Transfer Result。 如果在此显示”Successful”,则表示你已成功地完成了网卡的升级。或者可检查固件版本是否与你升级的一致,如果一致则表明升级成功。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。