浏览常见问题解答

在InfraStruXure Central (ISXC) 5.1中,如何设置指定的邮件地址或者报警动作,只用来接收SNMP设备离线报警信息?

发布日期: 04 十月 2012

"

  所有的SNMP设备离线事件使用的是缺省的报警配置文件。如果想设置指定的邮件地址或者其他的报警动作,只用来接收SNMP设备离线报警信息,那么该报警动作必须包含在缺省的报警配置文件中。

请注意:对Netbotz设备离线报警邮件通知,只要Central中的登陆用户配置了正确的邮件地址,那么当Netbotz设备离线,该用户就会收到邮件通知。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。