浏览常见问题解答

Netbotz 振动传感器工作原理

发布日期: 04 十月 2012

"

振动传感器由一个较重的环组件组成,当受到弯曲则可产生电压。一旦电压超过预先定义的 阈值,则触点闭合产生报警。这个阈值是固定不可更改的。这个阈值的设定依据产品设计,应该能减少由于行走引起地板震动而误报警,但又要足够灵敏以检测到灾难等引起的机柜移动。灵敏度基于安装手册中描述的安装位置,安装在任何其他位置,都可能造成误报警或降低灵敏度。 如果安装位置正确,该传感器应该能够检测到李氏4级以上的中高级地震活动性。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。