浏览常见问题解答

Symmetra系列产品的叠放限制

发布日期: 04 十月 2012

"

可叠放产品:

Symmetra TM系列产品:

一个SYXR4B4I可以叠放在一个SYMINIFI UPS(小机架)上。

SYXR4B4I可以叠放三个。

Symmetra LX系列产品:

两个SYAXR9B9I可以互相叠放,具体方式请咨询APC.

 

以下产品不可以相互叠放:

SYXR4B4I不可叠放超过4个。

SYXR4B4I不可叠放在SYXR12B12I上。

SYXR4B4I不可叠放在SYMSTRF(3)I(大机架)上。

SYA16K16I上不可叠放任何东西。

 

APC提供SYA16K16IXR机型,推荐需要一个原装电池柜的客户选择这种机器。

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。