浏览常见问题解答

为什么Symmetra PX 系列 UPS不能并机运行?

发布日期: 04 十月 2012

"

Symmetra PX系列UPS不允许并机运行。

此机型没有并机装置。

即使两台机器采用同一路市电,在on-line状态下输出可以同步,也不能保证在电池工作状态下输出没有相位差。

Symmetra 系列UPS中,只有Symmetra MW系列UPS可以实现并机。

 

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。