浏览常见问题解答

当激活EPO功能时,Symmetra PX系列UPS如何动作

发布日期: 04 十月 2012

"

紧急电源关断(EPO)功能指的是:在紧急状况下,可以通过从一个单点操作一个按钮,关闭一个电子设备或整个系统。

当Symmetra PX机器的EPO功能被激活时,系统开关(system enable)跳到off位置,UPS上和外接原装电池柜上面的直流开关也跳到off位置,外接电池柜和主机都没有输出。

EPO事件在event log中没有记录。

 

 

 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。