浏览常见问题解答

如何在 Itanium/IA-64 位windows上安装PowerChute Network Shutdown 2.2.x?

发布日期: 04 十月 2012

"

Itanium/ IA-64 Windows上安装, 请参照下面步骤:

  1. 手动安装PCNS兼容的JRE版本,兼容性列表中有相关兼容信息
  2. 查找Java文件的目录
  3. 到DOS命令行,并将工作目录切换至PCNS安装文件(install.jar , util.jar)所在的目录下,运行命令:

JavaHomeDir\java -cp .;install.jar;util.jar load

比如Java所在目录为: C:\Program Files\j2sdk\jre

C:\Program Files\j2sdk\jre\bin\java -cp .;install.jar;util.jar load
其中install.jar util.jar为安装文件,可以从APC网站下载,也可以在随网卡的光盘上找到。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。