浏览常见问题解答

如何用ARP协议快速配置AP9617/9618/9619/9630/9631/AP9635等网络管理卡?

发布日期: 04 十月 2012

"

第一,适用环境及前提条件是:

A,AP9617/9618/9619/9630/9631/AP9635等网络管理卡是新的(出厂默认值),没有被配置过。也就是说,网络管理卡插到UPS的智能插槽里后,卡的状态灯闪橙色灯即可。

B,装机现场有可用的以太网网络系统。(如果没有,也可以用PC直接接PC的对绞网线)

C,接入网络的一台可用的Windows计算机。

第二,具体操作

A,将AP9617/9618/9619/9630/9631/AP9635等网络管理卡插入UPS的智能插槽里,开启UPS,检查卡的配置状态

B,将网线插到卡上,连接到局域网里,检查卡的10/100 Link状态灯是否亮,如果不亮,请检查网线。

C,开启这台接入网络可用的Windows计算机,并转命令行,运行以下命令:
    arp –s IP_address_card MAC_Address_card
例如 我们想给UPS网卡分配159.215.240.22 的地址,在Windows操作系统里需要输入,
     arp -s 159.215.240.22 00-c0-b7-78-ad-90
  在Linux操作系统里需要输入,
     arp -s 159.215.240.22 00:c0:b7:78:ad:90
注意:在AP9617/9618/9619/9630/9631等网络管理卡上可找到标有MAC Address的标签。
      该IP地址是空闲的,可用的。

D,先运行Ping IP_Address,检测配置是否生效,注意Windows计算机的IP地址必须与之前为UPS分配的IP地址在同一个网段中。
   例如:在Windows操作系统里,
     ping 159.215.240.22 -l 113
     在Linux操作系统里,
     ping 159.215.240.22 -s 113

E, 再运行telnet IP_Address
  例如 telnet 159.215.240.22

F,登录卡进行具体参数修改:缺省的 User Name和 Password均为 apc。 

  如果是AP9617/8/9,在Network->TCP/IP菜单中输入匹配的Subnet Mask和Default Gateway等参数。

 如果是AP9631/AP9631/AP9635,登陆后,输入命令:

>tcpip -s <subnet musk>   #其中subnet musk为子网掩码,例如255.255.255.0

>tcpip -g <gateway>          #其中gateway为网关

G,确认参数修改,退出。卡自动重启。有Web浏览器进行网络管理,验证其配置。

H,配置完成。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。