浏览常见问题解答

AP9610继电器卡支持的UPS型号

发布日期: 04 十月 2012

"

AP9610支持以下UPS系列产品:

  1.  Smart-UPS 型号前缀具有:   
         SU
         SUA
         SURT (SURTD除外)
         SURTA      
         SUM  SUVT
  2.  Matrix-UPS 系列*
  3.  所有单项Symmetra系列包括: 
         Symmetra
         Symmetra RM
         Symmetra LX
  4. 所有三相 Symmetra PX系列:
         20kW Symmetra PX All-In-One
         40kW Symmetra PX
         80kW Symmetra PX
         48kW Symmetra PX All-In-One
         160kW Symmetra PX
  5. 所有Silcon DP300E 系列.
  6. Galax3500系列

其他系列UPS没有经过APC正式测试来证明其兼容性。

*Matrix 系列 firmware revision Z

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。