浏览常见问题解答

Netbotz V3图表为什么显示温度为华氏度?

发布日期: 04 十月 2012

"

Netbotz V3界面显示什么语言,是基于本地计算机上区域设置的Advanced View软件,或Netbotz主机的区域设置, 而图表属性应用Advanced View 和Netbotz主机来获取信息。由于本地计算机上的设置可能和Netbotz主机不一致,所以Netbotz V3的图表中温度单位全部采用华氏度。

以上问题仅发生在Netbotz v3  v3.1.2 以前版本, v3.2版本修了以上问题。 升级Netbotz v3版本到v3.2以上版本,并应用Advanced view v3.2.1打开界面,不存在以上所述问题。 

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。