浏览常见问题解答

如何在ISX/英飞 Type B系统中安装AP9610

发布日期: 04 十月 2012

"

        AP9610(Relay I/O)可以和ISX兼容,满足用户的声光报警功能,但AP9610必须安装在正确的ISX Smart slot插槽中,如果安装不当,会引起UPS通讯丢失的故障。

        在ISX 中有三个Smart slot插槽,自上而下分别是L12,L13,L14。其中L14被随机带的AP9617占用,只剩下L12和L13未用,必须将AP9610安装在级别最低的插槽中,即L12(级别自上而下依次增加),UPS才能正常工作。

        另外,在连接声光报警系统时,请选用工作电压为直流24V的声光报警器,最大也不能超直流30V/1A的。这样才能使UPS和AP9610卡正常工作。

        总之,在ISX中安装AP9610一定要注意将其安装在正确的插槽和连接工作电压相匹配的继电器系统。

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。