浏览常见问题解答

继电器输入/输出卡(Relay I/O,AP9610)的安装与设置

发布日期: 29 十一月 2012

1,打开卡的包装,首先根据不同系列的UPS,进行DIP开关设置,。在卡上电路板的右侧有白色的4个DIP开关,但只有第一个DIP开关有用的,其他三个开关必须设为“关”状态。打到上是“开”,相反则为“关”。(在Smart UPS上使用配置1,此开关设为“关”,在Matrix/Symmetra/Silcon UPS上使用配置2,此开关设为“开”)

2,完全关闭UPS或 将UPS转旁路。

3,打开UPS的智能插槽,并找到级别相应的插槽将其插入

4,该卡完全插入,并用螺钉将其固定在插槽板上(注意该卡易被静电击坏,安装者应采取防静电措施)。
5,拔下该卡的接线板,连接接点信号线,六路输出,四路输入。
如表所示:

6,接线板上的接线如图所示:


 7,最后将其接到该卡主板卡上,拧紧螺丝。



对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。