浏览常见问题解答

在ISX/英飞 Type B(Symmetra PX)系统实施网络服务器安全关机方案

发布日期: 04 十月 2012

"

问题描述:
在ISX Type B(Symetra PX)系统里,通过一些附件的添加和相应的系统设置,可以实现ISX系统里网络服务器在系统出现相应事件时自动安全关闭计算机系统。

解决方案:

需要的设备环境,

一张用于服务器网络关机的APC 网络管理卡(AP9617)
一套APC PowerChute Network Shutdown(PCNS)软件
一个可用的用户局域网网络系统
一些需要安全关机的网络服务器
一个带有串口及超级终端的Windows PC机

具体实施步骤:
1,在ISX Type B (Symmetra PX) UPS的位于正下部的智能插槽上安装一张用于服务器网络关机的APC 网络管理卡(AP9617)。

   如果ISX Type B系统用InfraStruXure Manager 4.x做集中管理,那就可以直接用随ISX Type B (Symmetra PX) UPS附送的那张网络管理卡来实现服务器网络安全关机。但注意:请将这张网卡的IP地址设成用户局域网的,并将接这张网卡的网线接到用户局域网内的网络交换机上。

2, 通过计算机超级终端,在UPS 主控模块(MIM)里,设置ISX系统里的UPS标准关机模式。请参阅(配置Symmetra PX UPS(ISX Type B)的标准关机模式的具体步骤)

3,在ISX Type B (Symmetra PX) UPS的PowerView设置电池参数。
如果系统用的是APC原装电池柜,本身有电池通讯,系统可以不需设置而自动获取电池参数。
如果系统用的是非APC原装电池柜,为了有效实施该关机方案,系统必需设置电池参数。

4,在网络里需要安全关机的每台网络服务器上,安装APC PowerChute Network Shutdown(PCNS)软件,并进行相关设置。请参阅(PCNS 2.0/2.1支持的操作系统及安装指南)

5,系统断市电,进行方案功能测试。

关键字:ISX,PCNS,网络关机,AP9617,Symmetra PX

"

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。